This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:低输出电压下的效率

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237353/tps62912-efficiency-at-low-vout

器件型号:TPS62912

团队、您好!  

您有没有想过如何在低输出电压下获得效率  、例如1.2V@0.23A 和 1.1V@0.5A >90%? 使用 Webench 仿真、我无法实现这一点。

谢谢、此致、  

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、数据表第28页的一些数据显示、似乎无法满足>90%@0.25A、Vin 是什么? 和两个 L/C 级?  
    裕昌