This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:设计问题

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238679/bq27520-g4-design-problems

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQ25720

尊敬的:  

我们的客户使用 BQ25720、遇到两个问题。

1.由于 MCU IO 端口数不足、需要确认三条线 BAT_GDBAT_LOW& BI/TOUT 是否不能与 MCU 相连、并发送 I2C 命令来获取电池状态信息?

2.当 VREGIN 等于3.6V 时、LDO 输出范围为2.3-2.6V、如下所示。

如果 LDO 输出为2.3V、VOH 可以达到2.3V 的最大值。  但 MCU 可以识别出高电平 VIH=2.31V。 这可能会导致 BQ25720和 MCU 之间的通信出现问题?从而可能导致它们之间的通信出现问题。