This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:当不需要跛行回家模式时、我们必须实施看门狗计时器?

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239137/tps92520-q1-must-we-implement-the-watchdog-timer-when-limp-home-mode-is-not-need

器件型号:TPS92520-Q1

专家、您好!

   在不需要跛行回家模式时、我们必须实施看门狗计时器?

  如果我们禁用看门狗计时器、如果 SPI 丢失并且 MCU 无法与器件通信、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、关于 使用看门狗计时器8.3.2初始化器件

    2.将字节0x10写入寄存器0x00。 这会将位 D7设置为0并复位 FLT 指示器

    -------- 如何通过将 D7设置为0来重置 FLT? 根据数据表、我们应该向 D7写入1以重置该 FLT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实施看门狗定时器由系统级确定。  如果没有看门狗计时器、器件将根据其条件和寄存器设置运行。  在被告知执行此操作之前、它不会执行任何不同操作。  如果您在没有看门狗计时器的情况下丢失 SPI、那么它将无限期地运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将0x10写入地址0x00不会 复位 FLT 引脚。  它只启用看门狗定时器。  第8.3节中有一个拼写错误。  如果您要设置看门狗计时器并清除 FLT 引脚、则需要写入0x90。  

    如果要关闭看门狗计时器并清除 FLT 引脚、则写入0x80

    务必遵循数据表各部分中的寄存器映射与文本。  抱歉、错别字。  该问题将在下一版本的数据表中修复。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

      感谢您的信息! 那么、我们应该在上电以及初始化时通过将 D7写入1来重置 FLT 吗? 它要么会在上电时自行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、FLT 引脚设置为高电平(FLT 引脚下拉为低电平)、并且必须通过向该位发送1写入来复位。  这是特意设计的、必须是初始化例程的一部分。