This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:VOTG 和 VBUS

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238896/bq25622-votg-and-vbus

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我使用 BQ25622 VOTG 输出在只连接电池时为系统供电。 我已经读到、VOTG 电压也传播到 VBUS。

1)这是真的吗?

2) 2)如果在激活 VOTG 的情况下连接充电器、会出现什么情况?

3) 3)这是否会在两个引脚之间造成短路?

4)如何防止出现这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cant、您好!

    对于 BQ25622、OTG 电压在 VBUS 上。

    2、3. 将适配器连接到 OTG 可将两个转换器输出连接在一起。 BQ25622无法区分适配器连接。 根据相对电压电平、一个电压可能是另一个电源的过压、会触发 OVP 保护或开关停止。

    4.请参阅 BQ25895、OTG 电压在 PMID 引脚上、在 OTG 期间 Q1关闭。 插入适配器后、OTG 停止。 BQ25895适用于具有两个端口的移动电源应用。  

    此致、

    埃里克