海量专家
在 DS 中、SENSE 引脚可以输出负载电流、并且由于频率补偿、需要放置电阻器和电容器。
我的问题是:如何理解频率补偿? 为什么1uF? 如果我更改电阻值?、会对系统产生什么影响,?
我担心:该电阻器决定了 Vsense、因此、如果我选择电阻器的不稳定值、器件会出现热问题或短路问题、对吧?
如果我了解的是正确的、为什么需要电流限制电阻器? 如果输出增加、Vsense 将 增加、超过2.4V 的电压将关闭。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
海量专家
在 DS 中、SENSE 引脚可以输出负载电流、并且由于频率补偿、需要放置电阻器和电容器。
我的问题是:如何理解频率补偿? 为什么1uF? 如果我更改电阻值?、会对系统产生什么影响,?
我担心:该电阻器决定了 Vsense、因此、如果我选择电阻器的不稳定值、器件会出现热问题或短路问题、对吧?
如果我了解的是正确的、为什么需要电流限制电阻器? 如果输出增加、Vsense 将 增加、超过2.4V 的电压将关闭。
您好,孟志涛:
SENSE 引脚通过连接 Rsense 和1uF 电容器、对内部电流感应环路进行频率补偿、从而设置 SENSE 输出电压电平。 此外、还根据应用电流负载范围(Iout)进行选择。 Rsense 会生成一个电流检测电压、供 ADC 采样、因此 Rsense = Vsense/Isense、其中建议选择 Rsense <= 198 (2.4V)/Iout、max 的值、以避免故障保护的重叠。 为了确定 Vsense、电流检测(Isense)仍然需要哪个 Isense 与输出引脚上的输出电流(Iout)成正比、且系数为1/198、因此 Isense = Iout /198。
如何理解频率补偿? 为什么1uF?"
频率补偿是一种 修改电路的技术、通常通过添加电容器来补偿其在特定频率下的响应。 1uF 电容器用于稳定内部电流检测环路、如图22 TPS7B770x-Q1典型应用中所示。
-"如果我更改电阻值、会对系统,产生什么影响?"
如果电阻值改变、那么这将设置不同的检测输出电压(Vsense = Rsense x Isense)
-"我担心:这个电阻决定了 Vsense ,所以如果我选择不稳定的电阻值,设备将会热或短路,对吗?"
如果 Rsense 的值不小于=198 (2.4V)/Iout、max、则 Vsense 可能会与故障保护(短路和电流限制)重叠。
"如果我理解是正确的,为什么需要电流限制电阻器? 如果输出增加、Vsense 将 增加、超过2.4V 的电压将关断。"
如果超过阈值、则 会触发电流限制、限流通道的输出将继续开启、 并且电流会受到限制、因此不会关闭。 如果电流限制需要可编程而不是内部设定的电流限制、则使用电流限制电阻器。
如果有任何问题或任何答案不清楚、请告诉我。
此致!
T·尤尼泽
您好,孟志涛:
1. 如果我不放置这个1uF,会有什么不好的影响?
我们无法保证数据表中指定的精度规格。 最佳做法是遵循数据表中的建议。
2. 以下是系统在 EVM 中通电时的客户测试结果。 绿色为 Vout。
驱动的电流是多少以及输出电容器的值? 看起来启动期间可能存在浪涌电流。 此外、我假设 ILIM:1.5k 且 SENSE:3.65k 的电阻值是否正确?
此致!
T·尤尼泽