This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Ture Rem 问题

Guru**** 2558470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238860/bq40z80-ture-rem-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

迪尔斯

 我们正在做一个新项目、我们有一个关于这个真 Rem 为负-2952mAh、这个正常状态为0的问题。 据了解、剩余容量应该为0、现在剩余容量为-2952mAh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请共享.gg 文件、BQStudio 记录的显示此行为的数据。 通常负真 RemCap 意味着您的放电低于监测计认为应该为0%的点。 这很可能是由您的系统的监测计配置造成的。

    您是否还可以共享电池组配置(串联电池数量、如果可能、电池数据表)和负载分布?

    此致、

    怀亚特·凯勒