This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有24V 交流输入的交流/直流电源解决方案

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238737/acdc-power-solution-with-24v-ac-input

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于某种产品可以满足以下规格的询问。
我想这可能是 PFC 和隔离式直流/直流的组合、但可以提出一种解决方案吗?

(规范)
输入电压:AC24V
输出:DC12V 约100W
所需绝缘
需要在更高功率等级下

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    UCC28810 可能也能工作。 数据表的第16页显示了如何将其用作 PFC 反激、但您可以针对较低的输入电压进行调整。

    我希望这可以回答您的问题。