This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43600:2A 型号是否是0.5A 型号的直接替代产品?

Guru**** 2526970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237724/lm43600-is-the-2a-variant-a-direct-replacement-for-the-0-5a-variant

器件型号:LM43600

LM43600PWPR 或 LM43600QPWPR-Q1在部分产品中用于将28V 转换为5V 或3.3V。

目前我们的采购部门无法采购0.5A 的产品、但是可以采购2A 的产品、也就是 LM43602PWPT。

我已经将0.5A 型号的特性与2A 型号的特性进行了比较、我认为2A 型号可以直接替代0.5A 型号。

我是不是就这样想了?" 他们是否有这样做的风险?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gilles、

    感谢您的发帖、是的、您的理解适合将此引脚2引脚器件作为替代器件。 请验证电感器是否需要更改、您可以参阅 DS 表2。 L、COUT 和 CFF 典型值,用于组件检查,或者如果需要,您也可以向我们分享 SCH 以供我们查看。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena:

    感谢您的答复。

    您能否说明一下、为什么使用2A 型号的开关而不是0.5A、需要更改电感器?

    使用带有0.5A 电感器的2A 开关是否存在风险(与0.5A 开关相比负载保持不变)?  

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gilles G ü,

    为了确保转换器的最佳瞬态响应和环路稳定性、使用最大负载和最大 VIN 条件计算电感器、。 如果他们将其更改为另一个值、则应检查器件在所有运行条件下的性能。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们使用 LM43600的产品并不是一种新的设计、我们在此阶段没有理由改变已使用多年而没有问题的电感器值。

    我想评估使用2A 变体而不是0.5A 变体的风险是什么、因为我们的采购部门可以提供2A 而不是0.5A。 电感器的额定最大负载(<200mA)、但其饱和电流仍低于高侧开关的最大电流、尤其是对于2A 型号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、真正理解您的担忧、建议在您更换器件后、检查负载瞬态响应以确认环路稳定、如果您不想更改外部元件、则验证 Vout 纹波和 SW 波形稳定。

    埃莱娜