This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:提供 LDOA1输出电流

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238510/tps650864-ldoa1-output-current-available

器件型号:TPS650864

在数据表图8-3 TPS6508640电源映射示例中、LDOA1为 DDR VPP 提供2.5V 电压。  我想了解在此配置中 LDOA1可以提供的最大输出电流吗?

根据我的理解、LDOA1由 LDO5供电、它提供的电流典型值为100mA @ 5V、因此 LDOA1最高可提供100mA @ 2.5V。  但是、我认为 LDO5还会向降压转换器1、2和6的栅极驱动电路供电。  在这种情况下、这对 LDOA1的电流消耗有何影响?

谢谢。

约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    无论采取哪种组合方式(LDOA1和栅极驱动器)、LDO5上的最大负载都不能超过180mA。 我们没有栅极驱动器电流规格、因此我无法说明驱动器的最大预期。

    我不会认为 DDR VPP 线路会使系统过载。 图8-3中的设计专门用于为 Xilinx 平台供电、我们没有看到任何关于 LDO5在该配置下崩溃或过载的重大问题。

    此致、

    詹姆斯