This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:检查 FSW 参数中的 RFADJ 值

Guru**** 688030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238358/lm27402-check-rfadj-value-in-fsw-parameter

器件型号:LM27402

您好!
能否检查 FSW 参数中的 RFADJ 值是否正确?

我使用了第8.1.8章(第23页)的形式:RFADJ=((FSW/100)-1)-5

而 Fsw 为4.52K Ω、20K Ω 和82.72K Ω:1,150,500和214K Ω。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    表中标记为黄色的电阻器值确切地为拼写错误。  我将这些错误记录在文档组中。   

    该器件在 ATE 上使用4.12k Ω Rfadj 进行了测试、并提供1150kHz 的开关频率。   95.3k Ω 也一样、提供214kHz 的开关频率。  

    数据表中20k Ω 的状态为500kHz、但图7图形数据显示25C 时为511kHz。  

    Rfadj 方程如图8所示。   在图中的低电阻值处、R 的轻微变化将显著改变开关频率。  

    我怀疑简单的 Fsw calc 公式在曲线的末端具有更大的误差。