This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:电源正常(PG)电阻器参考电压

Guru**** 681440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238160/tps62826-power-good-pg-resistor-reference-voltage

器件型号:TPS62826

我正在设计电路、需要确认电源正常(PG)连接。 我使用的是 TPS6282618。

并想知道我是否可以将 PG 与输出或电路上的任何其他电压基准结合使用。

具体来说、我想将其与 VIO 结合使用、以便电压基准可以是1V8或3V3。

有关设计详细信息、请参阅随附的 PDF。

e2e.ti.com/.../8715.Schematic_5F00_Print.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioannis、

    是、您可以将1.8V 或3.3V 用作 PG 引脚的基准上拉电压。 原理图中4.7uF 输入电容的尺寸似乎为0201。 请确保该电容在直流和交流电压降额后的有效电容至少为3uF。 否则、您必须增加输入电容。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    很多帮助。

    B.R
    约阿尼斯·巴诺斯