团队好,
以下器件是否适用于智能手机应用?
EE 是智能手机。 USB OVP 器件
浪涌电压>= 22V, 浪涌响应时间最好为100~200ns。 主要为 DP/DM 提供保护。
Vpwr 为4V,SBU Vovp 上升4.5V、hys 为0.3V。 OVP 响应时间0.5us。-
BWon 1GHz/-3dB。 XTALK、-100db (DP、DM 和其他 CM 引脚)
TPD6S300似乎可以满足要求、但对于智能手机来说太大了、有没有其他合适的器件? 我是否可以将 TPD4S311中的 SBUX 引脚连接到 DP/DM 引脚以保护这些引脚? 谢谢。
BRS
假设