This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Type C 端口 OVP 保护器

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A, TPD6S300, TPD4S311, TPD4S311A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235658/type-c-port-ovp-protector

主题中讨论的其他器件:TPD6S300TPD4S311TPD4S311A和 TPD8S300A

团队好,

以下器件是否适用于智能手机应用?  

EE 是智能手机。 USB OVP 器件  

 浪涌电压>= 22V, 浪涌响应时间最好为100~200ns。 主要为 DP/DM 提供保护。  

Vpwr 为4V,SBU Vovp 上升4.5V、hys 为0.3V。 OVP 响应时间0.5us。-  

 BWon 1GHz/-3dB。  XTALK、-100db (DP、DM 和其他 CM 引脚)  

TPD6S300似乎可以满足要求、但对于智能手机来说太大了、有没有其他合适的器件?  我是否可以将 TPD4S311中的 SBUX 引脚连接到 DP/DM 引脚以保护这些引脚?   谢谢。

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我将回顾您的问题、并在 EOB 第13届会议之前提供最新信息。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、  

    谢谢。 期待您的回复。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conner K ö,

    是 tpd4s311最合适的一个?

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、  

    我向客户核实、他们看到竞争对手提供的合适器件是 ET7429  http://www.etek.com.cn/en/product.asp?id=337 

    。 它们用它来保护 DP/DM 引脚。  

    我使用交叉参考设计、发现有 TMUX1027。 但规格也不符合客户的要求、  

    交叉参考搜索| TI.com

    对 DP/DM 通道开启时间还有一项要求、即 us。 但 TPD4S311A 的典型值为1.5ms、似乎没有引脚来控制输出。  

    请帮助推荐适合的一个。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于 C 型端口、对吧? 还是使用 micro-USB?

    是否需要为 D+/D-线路提供 VBUS 短路保护? 如果是、为什么? TPD4S311是适用于 Type-C OVP 保护的解决方案、但由于 SBU 和 CC 线路在 Type-C 连接器中靠近 Vbus、因此可保护它们免受 Vbus 短路的影响。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、  

    它们使用 Type-C。 他们需要 Vbus 短路保护、因为他们发现 D+/D-线路因 CC 引脚短路而损坏、CC 引脚已经短接至 Vbus、因此等于 D+/D-短接至 Vbus。 因此他们需要在 D+/D-上添加 OVP 保护器。  

    其他供应商为此建议 ET7429。 尽管这些 多路复用器不需要2:1多路复用器功能、但 OVP 规格似乎可以。  它最好只有1:1。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的背景信息。  TPD8S300A 适用于该应用。

    此致、

    C·吉莱特