我正在使用输入电压=12V 的 TPS65265来获得3.3V、5V 和3.7V 的三路输出电压。 帮助我为每个输出通道选择直流-直流环路补偿值。 原理图相同则为 attached.e2e.ti.com/.../TPS65265.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我认为与以下链接相同。 因为您使用的是相同的原理图。 我已对下面的主题进行了响应、并将关闭该主题。 谢谢。
奥罗拉
尊敬的 Radhika:
对于电感器和补偿、我的建议如下所示:
1.将 R23改为21kohm(客户可以选择类似的值);
2.将 R29改为16.4千欧,将 C54改为4.7nF;
3.将 R33 改为12千欧,将 C60改为6.8千欧;
4.将 L3改为5.6uH 或6.8uH;
5.将 L4更改为6.8 μ H 或8.2 μ H。

没有其他明显的问题。 谢谢。
奥罗拉