This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:有关未使用 VC 和 CB 引脚的阐述

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333387/bq79616-q1-clarification-regarding-unused-vc-and-cb-pins

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

您好!

我希望能够澄清 BQ79616-Q1 IC 上未使用的引脚时的实施建议。

在 BQ79616-Q1数据表(SLUSE81E - 2020年8月、2023年11月修订)中的第10.2.1.2.1节下、可按图10-2所示连接未使用的通道连接、其中有4个子图用于描述应用特定的配置。

图10-2 (a)描述了"用于某些通道应用的定制 PCB -将未使用引脚短接至 BAT 引脚"

图10-2 (b)描述了"一个适用于所有通道应用的 PCB -对于 BQ79616:配置为16 VC 和 CB"

图10-2 (c)描述了"一个适用于所有通道应用的 PCB±适用于 BQ79616:配置为15 VC 和 CB
如果将未使用的 VC 和 CB 引脚悬空、则需要使用与 CB 引脚相对应的黑色电容器
但灰色的电容器和电阻器对应于 VC 和 CB 引脚
需要未填充"

图10-2 (d)显示了"一个适用于所有通道应用的 PCB±适用于 BQ79612:配置为12 VC 和 CB
如果将未使用的 VC 和 CB 引脚悬空、则需要使用与 CB 引脚相对应的黑色电容器
但灰色的电容器和电阻器对应于 VC 和 CB 引脚
需要未填充"

为了背景起见、我正在使用 BQ79616-Q1设计电池管理系统从电路板。  我希望设计的电路板在理论上能够处理6节至16节的电池。

我的困惑源于图10-2 (a)和图10-2 (c)的描述。  10-2 (a)需要将未使用的 VC 和 CB 通道短接到 BAT 引脚、而10-2 (c)显示、未使用的 VC 引脚可以保持悬空、但未安装的 RC 滤波器、未使用的 CB 引脚仅组装了其去耦电容器。

对于我的特定应用、哪种情况适用更多?  我是将未使用的通道短接至 BAT、还是将未使用的通道保持悬空?

此致、

爱德华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很好的问题。 对于电芯数量固定的系统、建议使用(a)中的配置。 其他3种配置选项适用于电池节数不同的应用。 这些指示试图指示布局应包含滤波 RC 元件、但只是取消填充以减少电池节数。 因此、对于您的情况、未使用的引脚应该像在 B/C/D 中那样连接。  

    此致!

    南锡