请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 大家好、团队成员:
选择 TPS25750D 作为仅受电方。 PD 通信已成功后、如何 获得 最终成功协商的电压和电流值? 例如、它是5V/3A、9V/3A 还是其他? 是否可以通过0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器来获取它? 如果是、如何根据0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器的值来计算电压和电流值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员:
选择 TPS25750D 作为仅受电方。 PD 通信已成功后、如何 获得 最终成功协商的电压和电流值? 例如、它是5V/3A、9V/3A 还是其他? 是否可以通过0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器来获取它? 如果是、如何根据0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器的值来计算电压和电流值?