This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1在两个不同电压(Vout1-5V)(Vout2-3V3)下双相的最大通道电流

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332531/lm25143-q1-lm25143-q1-maximum-channel-current-of-dual-phase-with-two-different-voltages-vout1-5v-vout2-3v3

器件型号:LM25143-Q1

德州仪器您好、

美好的一天!!!!!!!!

在数据表中、我们无法找到 LM25143-Q1的最大通道电流。 只想知道两个通道(VOUT1和 VOUT2)的最大电流可以是多少

感谢您的理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    通常、每相大约为15到25A、具体 取决于输出功率。  但会受到每相功率耗散的限制、此时必须管理热性能。  然后在某个点、当您增大电流时、检测电阻变得如此小、您可能容易受到噪声的影响。  通常、您会受热性能而非小型传感电阻器进行门控。  同样、每个相位的电流只是一个粗略的指南、基准结果将受限。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 我们有一个要求、一个通道要求3.3V/22A、另一个通道要求5V/8A。 进行配置。 我们可以预见到任何挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    22A 为高电平、就需要估算损耗。  请使用设计计算器电子表格并根据需要输入参数来填充 MOSFET 部分。  MOSFET 将是最热的器件。  当您填充所用 MOSFET 的热阻时、计算器中将会提供温升。

    简而言之、您的要求并不是不可能的、为22A 提供单输出双相将更容易实现、如果我想采用更简单的方法找到可行的解决方案、我会选择这种方法。

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。