This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:通过按钮上电

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332653/tps65219-power-up-by-push-button

器件型号:TPS65219

您好、团队成员:

  1. 将 EN/PB/ VSENSE 引脚配置为按钮时、较长的抗尖峰脉冲时间会是多少?
    在数据表上、当 PB 配置为 PB 时、EN_PB_VSENSE_DEGL 为0h (短)为200ms、但在 PB 配置下是1h (长)的抗尖峰脉冲时间? 它也是50ms 吗?
  2. 器件开启时、如果按下按钮会发生什么情况?
    如果我按 PB 的 时间超过 EN_PB_VSENSE_DEGL 配置的保持时间、它会关闭器件吗?
    数据表中仅提到加电、没有关于断电的陈述。
  3. 是"POWER_UP_FROM_EN_PB_VSENSE"的默认寄存器设置、 0h ? 如果是、器件将无法通过按钮或 EN 加电?
  4. MODE/STBY 的默认配置是什么? 它是 MODE 还是 STBY?

此致、
桑原启