This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:升压稳压器建议查询

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122ZA, LM5122, LM5123-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326954/lm5122za-step-up-boost-regulator-recommendation-inquiry

器件型号:LM5122ZA
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5123-Q1

您好!

我的客户正在寻找一款能够满足以下条件的升压稳压器:

  -输入电压= 3V ~ 5V

  -输出电压/输出 电流= 12V/10A

如果 TI 产品中有合适的产品、请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您的联系。 您的客户是否会指定任何其他参数、例如:目标效率、价格、噪声性能、频率、电隔离需求? 此外、您特别提到 LM5122ZA 的原因是什么?
    请向我们提供所有可用的信息,以便我们为您的申请提供最合适的建议。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    客户告知只要产品能满足以下条件、其他参数就不重要了。

      -输入电压= 3V ~ 5V

      -输出电压/输出 电流= 12V/10A

    如果 TI 的产品可以设计上述电源、请推荐它。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    在这种情况下、 LM5123可能是合适的器件。
    https://www.ti.com/product/LM5123-Q1

    该器件比 LM5122新、因此其供货情况和价格应更优。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    仅在 LM5123-Q1的产品网页上确认示例设计的 VIN > 5V。

    如果您有任何与客户用例 VIN=3V、VOUT =12V 相似的示例设计数据、请分享。

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    很遗憾、我没有输入电压为3V-5V 额定值的 LM5123参考设计。
    此处需要检查的重要部件是 FET。
    当 Vin 低于5V 时、VCC 电压将跟随输入电压:

    这意味着 FET 的驱动器电压也会更低。
    请确保 FET 栅极电压阈值足够低、以便 FET 在最坏的 VIN 为3V 时仍然完全导通。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢你的帮助。

    您能否推荐一个合适的 FET?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我不是 FET 专家、因此我无法在这里给出理想器件的建议。
    一般而言、逻辑电平 FET 的性能在这里应该更好、因为其栅极平坦区更低。
    制造商通常会进行滤波器搜索、客户应该能够找到具有合适电压和电流额定值的合适逻辑电平 FET。

    此致、
    尼克拉斯