主题中讨论的其他器件: LM5122、 LM5123-Q1
您好!
我的客户正在寻找一款能够满足以下条件的升压稳压器:
-输入电压= 3V ~ 5V
-输出电压/输出 电流= 12V/10A
如果 TI 产品中有合适的产品、请推荐。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH:
在这种情况下、 LM5123可能是合适的器件。
https://www.ti.com/product/LM5123-Q1
该器件比 LM5122新、因此其供货情况和价格应更优。
此致、
尼克拉斯