主题中讨论的其他器件: BQ9003
您好,
我的客户希望了解以下需求:
1. BQ40Z50是否可以使用微处理器来满足以下外部触发和控制使用要求?
a.无人机/充电器管家不按开关按钮触发时,可控制电池不发送电压;
B.无人机/充电器管家提供开/关信号、电池发出电压。 电池和无人机/充电器管家接口仅 p+/p-/I2C、4个信号。
2. BQ9003与 BQ40Z50的区别在于封装的兼容性、功能的实现是一样的吗? 有何差异?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户希望了解以下需求:
1. BQ40Z50是否可以使用微处理器来满足以下外部触发和控制使用要求?
a.无人机/充电器管家不按开关按钮触发时,可控制电池不发送电压;
B.无人机/充电器管家提供开/关信号、电池发出电压。 电池和无人机/充电器管家接口仅 p+/p-/I2C、4个信号。
2. BQ9003与 BQ40Z50的区别在于封装的兼容性、功能的实现是一样的吗? 有何差异?
谢谢~
您好!
1. BQ40Z50是否可以使用微处理器来满足以下外部触发和控制使用要求?
a.无人机/充电器管家不按开关按钮触发时,可控制电池不发送电压;
B.无人机/充电器管家提供开/关信号、电池发出电压。 电池和无人机/充电器管家接口仅 p+/p-/I2C、4个信号。
[/报价]我认为这可以通过启用和禁用电量监测计的 FET 来实现。 在上述情况下、微控制器可以发送执行此操作所需的命令。 有关面向电量监测计的各个命令的更多信息、请参阅 bq40z50 TRM:
https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43
Unknown 说:2. BQ9003与 BQ40Z50在封装兼容性、功能实现方面有何区别? 有什么区别?虽然封装看起来相似、但是 bq40z50和 bq9003之间有硬件差异。 如果在 bq9003上放置了 bq40z50固件、它将无法正常工作。
此致、
安东尼·巴尔迪诺
[/quote]