This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:STAT 引脚运行、并保持检测任何错误

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331019/bq25172-stat-pin-operation-with-keeping-to-detect-any-error

器件型号:BQ25172

尊敬的负责人

我们有关于 BQ25172 STAT 引脚操作的问题。
根据具体说明、当 BQ25172检测到任何错误时、STAT 引脚运行频率1Hz 闪烁。

如果 BQ25172保持检测到任何错误、STAT 引脚是否保持1Hz 闪烁?
或者 STAT 引脚一段时间后是否变为高电平?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    STAT 引脚将在故障期间保持1Hz 闪烁、并且不会停止。

    对于某些故障、如果问题清除、则故障将停止。