This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:设计中存在一些问题

Guru**** 1280550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPSM8D6C24EVM-2PH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330691/tpsm8d6c24-some-problems-in-design

器件型号:TPSM8D6C24

您好:

   有关 TPSM8D6C24数据表中7.2典型应用的一些问题如下:

Q1:  AGND 和 PGND 是否 需要外部连接?

Q2: 如果输出电压设置为3.3V、则根据表6-12、VSEL 电阻分压器代码应为9、根据表6-13计算的 VSEL 电阻器至 AGND 代码为7.5。 那么代码应该选择7还是8?

Q3: 第7.2.2.7节指出:"在此单相设计中、选择电阻分压器代码3以实现5ms 软启动、选择电阻器到 AGND 代码0以实现最高电流限制阈值和独立配置。 "根据这种说法、MSEL2引脚应选择9.09kΩ 电阻并将其上拉至 BP1V5和4.64kΩ 电阻、然后将其下拉至 AGND。 但为什么 MSEL2_A 和 MSEL2_B 在 P147基准电路中选择0Ω 接地电阻?

Q4: 是否可以将 ADRSEL_A 和 ADRSEL_B 针对双通道输出设置为相同的值?

Q5: 表6-17中"无"与"浮动"之间的区别是什么? 这两个都是否意味着 BP1V5没有电阻器?

谢谢。

  约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jochen、  

    我把这分配给救主,以帮助回答其余的问题:  

    Q1:是、 需要将 AGND 直接连接到上的散热焊盘

    Q5:您是指表6-14吗?  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jochen、

    问题2:

    对于3.3V 输出电压、通过引脚搭接、

    VOUT=VOUT_COMMAND (OFFSET)+[R2G_CODE*VOUT_COMMAD (STEP)]

    分频器代码=9

    对于 r2g_code=7

    VOUT=3+(7*0.040)=3.28V

    对于 R2G_CODE=8

    VOUT=3+(8*0.040)=3.32V

    要将 Vout 调节为3.3V、请使用 PMBus 命令

    问题3:

    对于 MSEL2上的电阻器至 GND、Code0 (4.64k Ω)和短接(0ohm)均可将器件设置为相同的配置、即0环路跟随器、独立的最高电流限制  

    问题4:

    为独立器件和多相应用设置不同的地址为控制器器件设置地址

    问题5:

    对于 ADR SEL、MSEL2、MSEL1:悬空意味着引脚悬空、而无意味着没有电阻器  

    对于 Vsel:浮动和无相同、即没有电阻器

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主:

       感谢您的回答。 就像 Tahar 说的那样: AGND 需要直接连接到上的散热焊盘上的 PGND 引脚。  我了解 AGND 应通过0欧姆电阻的单点连接到引脚52、54、57、59、但我 在 TPSM8D6C24EVM-2PH 原理图中找不到 AGND 和 PGND 的连接点、它们是如何连接的?

    谢谢。

    约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jochen、  

    AGND 和 PGND 在内部连接到模块的散热焊盘

    谢谢!

    救世主