请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR38020-Q1 专家、您好!
您是否必须检查在使用 LMR38020-Q1使12V 输入电压至1.8V 输出电压(2A)时是否存在任何限制? FSW= 1.5MHz? 原理图如下所示。
如果对 CISPR25 CLASS5 EMC 的设计有一些建议、也请告知我。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
您是否必须检查在使用 LMR38020-Q1使12V 输入电压至1.8V 输出电压(2A)时是否存在任何限制? FSW= 1.5MHz? 原理图如下所示。
如果对 CISPR25 CLASS5 EMC 的设计有一些建议、也请告知我。
谢谢!