This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899-Q1:TPS3899DL31DSERQ1

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329736/tps3899-q1-tps3899dl31dserq1

器件型号:TPS3899-Q1

大家好、


在采用电压监控器(TPS3899DL31DSERQ1)的电路设计中、我们将欠压阈值设置为3.1V。 但是、在射频数据传输期间、电压降至该阈值以下、触发连接到 MCU 的中断。 这种中断会导致传输中止。 射频传输最长可持续10ms。 我们正在探索两种潜在的解决方案:增加 CTS 引脚的电容以使复位中断延迟至少10ms、或在射频传输期间屏蔽中断。

您能否指定可用于为复位提供更高延迟时间的电容器的确切值?

您能否建议是否有其他更好的选择、以便在涉及传输和接收的加入过程中不会触发中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    要使检测延迟为10ms、CTS 引脚上至少需要一个15.2nF 的电容器。 CTS_ext=(.01S -.00005s)/654666。 由于15.2nF 不是标准电容器值、因此您可以使用22nF、这将提供14.4ms 的感应延迟。

    为了提供一个替代解决方案、我只有一个问题。

    •  在此事件期间、SPVRsense 会降至阈值以下多少?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    谢谢你的答复。

    压降接近2.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    由于下降了这么多、我认为增加 CTS 是一个很好的解决方案。 如果可以使用非汽车器件、则可以使用2.8V 阈值器件、以便不会增加检测延迟。  

    https://www.ti.com/product/TPS3899/part-details/TPS3899DL28DSER

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的答复。 我想进行更正、我们需要近500ms 的延迟。 那么、我们可以为 CTS 使用1uF 的电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    是的、使用1uF 电容器时、感应延迟约为650ms。

    杰西