请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 大家好、
转换器应按以下配置使用:
输入电压:5V、+-0.25V
输出电压:3.3V
最大输出电流2A
f 500kHz
对于数据表中的此配置表9-1、建议使用8.2 µH 电感器。
如果达到40%、电感器的尺寸应以 K (ind)的方式确定。
使用数据表的第9.2.2.4节、L = 8、2 µH 得出的电流纹波为0.3A。 这会导致 K (ind)为0.3A/2A = 0.15。 考虑到所需的 K (ind)为0.2 - 0.6、此电感器值似乎不适合这种输入和输出电压的组合。
使用3.3µH 的电感值会导致0.743A 的电流纹波、从而导致 K (ind)为0.74A/2A = 0.37。 这似乎是正确的。
您能否确认、对于所述条件、此值是一个不错的选择?
谢谢。
延斯