This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:针对乘客 EV 的 BDU 构建的安全标准要求

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327031/bq79631-q1-safety-standard-requirements-for-bdu-build-for-passenger-ev

器件型号:BQ79631-Q1

尊敬的先生/女士:

您好!

我想使用 BQ79631-Q1进行 BDU 开发。 我正在阅读数据表、以了解 IC 的特性。 同时、我想了解 BDU 开发的安全标准要求。 请告诉我购买 EV 乘客所需的所有强制性标准。

谢谢。此致、

乌塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utham:

    可以在该器件的 TI mysecure 文件夹中找到安全要求。 让我连接一个可以授予您此文件夹访问权限的人。 这应该在明天之前完成。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您好!

    感谢您的答复。 提供访问权限后、请分享我链接以便轻松结账。

    此外、从何处可以获取 BQ79631EVM 原理图以及如何订购此评估板?

    谢谢。此

    致、 乌塔姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utham:

    您已获得访问权限。 应该已经向您发送了一封电子邮件、其中详细说明了如何访问该文件夹。 BQ79631 EVM 原理图位于 EVM 用户指南的 BQ79631产品页面上。

    对于631EVM、我将切换到电子邮件。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您好!

    感谢您共享文件。  文件夹中未提供安全要求。  

    我没有获得 BQ79631EVM 订购链接。

    谢谢。此致、

    乌塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utham:  

    您现在应该可以访问 BQ79631的安全信息了。 与之前的文件夹相同、请按照电子邮件发送的说明访问这些信息。 对于 BQ79631 EVM、我们的团队已通过电子邮件与您联系。  

    此致、

    M·W·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michelle、

    我已收到文件、

    谢谢。此致、

    乌塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michelle、您好!

    早上好!

    根据我们的讨论、我 对 EVM 有几个问题、如下所示:

    1. BQ79631EVM 的电介质强度是多少?
    2. 如果我要对 EVM 实施 CAN 通信、您有什么建议?
    3. 由于 EVM 中没有继电器驱动器、您对驱动接触器有什么建议?

    谢谢。此致、

    乌塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utham:

    1.我不太确定我理解你所要求的价值。 但是、当使用堆叠式 EVM 时、EVM 可处理的最大电池组电压为2400V。
    2.遗憾的是,CAN 不在器件范围内。 但是、我建议您查看 TI.com、了解哪些 MCU 可以将 CAN 转换为 UART、因为 BQ79631在用作基础器件时支持 UART。  
    3.您可以使用 GPIO 引脚输出5V 高电平/0V 低电平来控制接触器、或使用 GPIO 上的主 SPI 功能来控制接触器的驱动器。 只需确保接触器规格与 BQ79631的功能兼容。

    此致、
    M·W·