尊敬的先生/女士:
您好!
我想使用 BQ79631-Q1进行 BDU 开发。 我正在阅读数据表、以了解 IC 的特性。 同时、我想了解 BDU 开发的安全标准要求。 请告诉我购买 EV 乘客所需的所有强制性标准。
谢谢。此致、
乌塔姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
您好!
我想使用 BQ79631-Q1进行 BDU 开发。 我正在阅读数据表、以了解 IC 的特性。 同时、我想了解 BDU 开发的安全标准要求。 请告诉我购买 EV 乘客所需的所有强制性标准。
谢谢。此致、
乌塔姆
尊敬的 Utham:
1.我不太确定我理解你所要求的价值。 但是、当使用堆叠式 EVM 时、EVM 可处理的最大电池组电压为2400V。
2.遗憾的是,CAN 不在器件范围内。 但是、我建议您查看 TI.com、了解哪些 MCU 可以将 CAN 转换为 UART、因为 BQ79631在用作基础器件时支持 UART。
3.您可以使用 GPIO 引脚输出5V 高电平/0V 低电平来控制接触器、或使用 GPIO 上的主 SPI 功能来控制接触器的驱动器。 只需确保接触器规格与 BQ79631的功能兼容。
此致、
M·W·