This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561:完成学习循环后、电量监测计读数不正确

Guru**** 2507285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329588/bq27z561-bq27z561-fuel-gauge-reading-is-not-proper-after-completing-the-learning-cycle

器件型号:BQ27Z561

您好 

很抱歉这么晚才回复。

感谢您在 BQ27Z561中进行的说明:完成学习周期 主题后、电量监测计读数不正确。

为确认、我们已启用 IT Gauging Configuration 位[Smooth]= 1、以实现更平滑的输出。
请验证为获得平滑度而启用的位是否正确。 电压和电流。

现在、根据您的意见和建议、我们已经了解了以下方面。
'为了确保准确的容量读数、燃油在任何情况下都必须保持其电量。'

您能否确认上述理解是否正确?

在我们的电路板中、电量监测计通过 VBAT (BATTERY)供电。 根据您的建议、我们在不断开电池的情况下执行了放电循环、
这意味着电量监测计尚未复位。 此外、我们在计算电池容量时未注意到任何百分比的下降。

那么、我们可以说断开电池会导致电量监测计重置、这就是我们观察到电池压降百分比的原因吗?

请确认上述测试是否与您的建议一致?

谢谢。
Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    是的、IT Gauging Configuration 位[smooth]= 1用于在器件上启用平滑处理。
    是的、确保电池电量监测计在使用中保持通电状态对于正确准确的监测至关重要。
    是的、断开电池会导致电池复位、并可能导致您看到的电池 SOC 压降。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的确认。

    此致、

    S·帕特尔