请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21550-Q1 您好,
你好。
我们的客户测试了 ucc21550-Q1、并发现 OUT 引脚和 VSS 引脚之间存在负电压。 当驱动器芯片的负电压尖峰时、驱动器芯片上的负电压信号为5V/ns。 驱动器芯片可以承受电压值为2V 且持续时间为200ns 的脉冲。 您能帮助确认这一点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
你好。
我们的客户测试了 ucc21550-Q1、并发现 OUT 引脚和 VSS 引脚之间存在负电压。 当驱动器芯片的负电压尖峰时、驱动器芯片上的负电压信号为5V/ns。 驱动器芯片可以承受电压值为2V 且持续时间为200ns 的脉冲。 您能帮助确认这一点吗?
尊敬的 Yuhao:
您的理解是正确的-绝对最大值表指出、OUT 引脚可在200ns 内承受 VSS–2V 的电压尖峰。 但请注意、这是绝对最大额定值表、仅为应力额定值、并不表示器件能够正常运行。
电压尖峰是否由栅极振铃引起? 如果可以、我建议增大栅极电阻、以查看是否可以稍微抑制振铃。 另外、测量输出电压时、请确保使用带有较短接地引线的探头、并将探头放置在尽可能靠近引脚的位置。
希望这对您有所帮助!
薇薇安