This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 SOC 错误

Guru**** 2528120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316964/bq4050-bq4050-soc-error

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
迪亚尔斯、 

我的主要客户在使用 BQ4050/BQ40Z50-R1时遇到 SOC 错误问题:
关断电池后、将其置于5℃ 的-10℃ 环境温度下、或直接使用电阻器来仿真电池内核的 NTC 温度、
对该环境温度范围进行仿真、然后在激活和启动后重新启动、使用主机读取 BQ IC 的内部芯片数据。 建议
发现 BQ 的内部数据混乱、SOC 显示36866-%、如以下屏幕截图所示:

请帮助查看并建议解决方案。 
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    监测计看起来可能处于 ROM 模式。  

    您是强制打开 BQStudio 还是自动检测到器件? 寄存器中的读数看起来不好。

    检查器件是否处于 ROM 模式的快速方法。 使用 Advanced Comm 选项卡、读取0x0D。 如果结果大于100、则器件处于 ROM 模式。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢您的答复。

    器件处于 ROM 模式。  器件为何处于 ROM 模式?

    测试 步骤如下:

    关闭电池并将其置于5℃ 的-10℃ 温度下、或直接使用电阻器来仿真该范围内的环境温度。

    唤醒并 使用 BQStudio 读取数据后立即开始。

    显示如下。 进入 ROM 模式。 附件是。 GG 文件。

    e2e.ti.com/.../YD011_2D00_Micro_2D00_50P_2D00_2023_2D00_07_2D00_28_2D00_4050.gg.csv

    e2e.ti.com/.../YD012_2D00_Micro_2D00_98P_2D00_2023_2D00_07_2D00_26_2D00_4050.gg.csve2e.ti.com/.../YD013_2D00_Micro_2D00_150P_2D00_2023_2D00_07_2D00_26_2D00_4050.gg.csv

    请帮助检查它。
    谢谢
    星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    要详细了解器件先前进入 ROM 模式时遇到的问题、请检查这些主题。

    螺纹1
    热焊盘2

    客户可以从这些物理地址读取、以检查是否已完全复位或看门狗计时器复位。  


    要退出 ROM 模式、他们可以发出命令0x08。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对进入 ROM 模式进行仿真、机器将读取到存在看门狗复位。 如何解决看门狗复位的问题? 由于某些机器无法通信或激活、因此 BQ4050 IC 只能在断电后再重新启动后才能正常激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您阅读和写作的频率如何? 已知在字节事务之间快速读取会导致看门狗复位。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否指的是 MCU 从 BQ4050芯片读取数据? 但在测试时、我复位并屏蔽了 MCU、因此 MCU 没有对 BQ4050芯片执行读取操作。 无法激活上述功能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 每100mS 从 BQ4050芯片读取一次数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    Xiaogang WEN 说:
    正常激活后[/报价]

    您能解释一下激活的含义吗?

    此外、在 MCU 中、没有必要每100mS 从电量监测计读取一次数据。 电量监测计每秒更新一次寄存器。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在处于 ROM 模式下一段时间后、产品似乎无法通信、也无法在充电期间唤醒 BQ4050芯片。 该芯片就像砖型、只能通过切断芯片电源再重新为其供电来正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为电子邮件支持已经采用了该支持。 我将继续在内部提供支持。

    此致、
    何塞·库索