This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:PSpice 模型误差

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321789/tps54331-pspice-model-error

器件型号:TPS54331

 我从 TPS54331-Q1 数据表、产品信息和支持| TI.com 获取的 TPS54331QDRQ1的 pspice 模型 在 ANSYS Nexxim 工具中无法运行。 我正在根据客户要求、使用此工具为电路进行 RE&CE 排放仿真。 所以请与我分享同一个固定的 pspice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meera:

    我还发现 TPS54331-Q1的 PSpice 模型不能以以下误差运行。

    错误(ORPSIM-15113):D_D1使用的型号 MBR340未定义
    错误(ORPSIM-15113):X_U1.D_U42_D7使用的型号 MBR340未定义

    您是否会遇到相同的错误? 我会尝试联系 PSpice 团队来解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面显示了我在 ANSYS nexxim 中遇到的错误。 请尝试联系 pspice 团队进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meera:

    似乎同样的问题与 MBR340有关。

    我已经将 PSpice 团队的意见转交给了我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    请检查您的电子邮件。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meera:

    我们正在内部解决这个错误、并将在模型修复后通过电子邮件给您回复。

    这可能需要几天的时间。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢更新!

    如果小组能够尽快解决这一问题、将会有所帮助、因为这是一项迫切的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meera  

    Athos 正在度假,下周会给你反馈

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meera J:

    我们的 EDA 团队正在解决此问题、可能需要几天的时间。

    您能给我发送一封电子邮件(athos-zhao@ti.com)吗?我将向您展示最新动态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    希望您收到了我刚刚通过我的电子邮件(meera.n@tataelxsi.co.in)发送的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meera:

    我尝试过电子邮件地址两次、但仍然无法发送邮件。

    我已经修改了一个库文件、它适用于 TI 的 PSpice。

    请帮助检查此仿真文件、首先、谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS54331_2D00_Q1_5F00_TRANS.LIB