请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 尊敬的先生:
我们将 BQ40Z50-R2用作4.2V 单节锂电池的电量监测计、但我们有一个问题。 当电池受到过放电保护时、例如电池电压为0V、就无法再为电池充电。 我们应该如何配置它? 根据 IC 规格、电量监测计支持0V 充电控制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们将 BQ40Z50-R2用作4.2V 单节锂电池的电量监测计、但我们有一个问题。 当电池受到过放电保护时、例如电池电压为0V、就无法再为电池充电。 我们应该如何配置它? 根据 IC 规格、电量监测计支持0V 充电控制。