This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020 Fly-Buck 输出电压问题

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328681/lmr38020-lmr38020-fly-buck-output-voltage-problem

器件型号:LMR38020

我使用 LMR38020FDDAR 构建了一个 Flybuck 辅助电源、该电源输出两个12V 电压。 所设计的非隔离式12V_ANA 输出功率为12W、隔离式12V_H 输出功率为3W。 非隔离式12_ANA 的电压不会随负载 R47的变化而变化(I 使用电阻模拟负载)、但隔离式12V_H 会随负载电阻 R45的降低而降低。 当 R45=46.9欧姆时、电压下降到7.5V,、但当我增加输入电压时、输出电压也会增加。 为什么会出现这种现象、问题发生在哪里、以及我应该如何解决它。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../_9F530674_.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压是多少?

    我认为它们是由漏电感引起的。

    如果您的占空比较高、泄漏 变压器会更糟地对隔离式输出

    谢谢

    Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我的输入是一个光伏板、因此它是宽范围的15V-60V 输入。 当我输入15V 的电压时、12V_H 电压会显著下降。 当我增加输入电压时、12V_H 电压会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    明白了、这在达到高占空比时是正常的。

    次级隔离式输出、那么这是一个很好的选择。

    您可以选择低漏电感变压器。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了一份供您参考的文档:

    https://www.ti.com/lit/ml/slpy004a/slpy004a.pdf?ts = 1708927013007

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  我又问了一个问题、控制泄漏的适当等级是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考下图:

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在了解了输入电压较低时输出电压下降的原因。 由于占空比的增加、需要更大的 Icharge 来保持输出电压。 但漏电感越大、Icharge 就越小、因此没有足够的电流为电容器充电、输出电压将自然下降。 这意味着 Flybuck 的输入电压范围相比 Fiyback 更小。 因为15V 输入和12V 输出的反激占空比均为0.55、但 Flybuck 占空比为0.8。 谢谢你。