This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080EVM-147:TPS61080 &TPS61081已停产。 为什么这些器件从 TI's 网站上消失? 是否可以引脚对引脚替代产品?

Guru**** 1133930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327474/tps61080evm-147-tps61080-tps61081-obsoleted-why-the-parts-disappeared-from-ti-s-website-any-pin-to-pin-replacement

器件型号:TPS61080EVM-147
主题中讨论的其他器件:TPS61080TPS61081

大家好!

最近、TI 已停止提供我们多年来一直使用的两款器件。
好的、我曾尝试使用 TI 的网站和参数搜索找到替换器件、但奇怪的是、该器件竟然从 TI 的网站上消失了!!

对于 TI 来说、停产产品立即消失是不是通常的做法? 如何支持工程师找到替换产品? 在制造商网站上找不到原始器件数据表时、如何选择合适的替换器件?

它甚至更有趣:要撰写此帖子、我必须输入器件型号或参考设计、但 TPS6101080 和 TPS61081均未被接受!

是一个笑话吗?

很抱歉您的语调、但这是不可接受的。

此致、
安迪


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是上面评论的一个添加。
    您可以  在 Digikey 网站上找到 TPS6101080和 TPS61081。 您可以看到 OBSOLETE 状态。 有一个数据表图标。 当您尝试打开它时会发生什么情况?
    嗯,它是指... TI 网站、哎呀、错误404 -未找到。

    TI 是否考虑过许多第三方使用 TI 产品页面链接? 现在链路已损坏。

    这就是它正是它 不应该 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AndyP:

    很抱歉给您带来不便。

    TPS61080/1遇到一些损耗、   已决定将器件从目录转换为定制。

    重要的是要知道:零件不是过时的。 您仍然可以下订单并获得产品和技术支持 

    对于新设计、我 会推荐另一个 器件 作为替代方案。

    如果您有其他问题、请联系我。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    谢谢您的解释、但老实说、您没有回答我的问题。

    首先、不管 TI 将这些器件从"目录"移至"定制"、这都不足以证明简单地从网站上移除它们是合理的。 我不明白哪些 TI 政策规定了此类举措。 处理这种情况的方法有很多、例如、您可以在器件上设置适当的状态、如"自定义"或"NRND"、而不是"正在供货"。 您可以阻止对"订购"部分的访问。 您可以在您的网站上创建具有传统/定制等内容的特殊部分。 因此、像我这样的客户不会想知道到底发生了什么。

    您说这些部件可以订购/生产。 但我想知道:MOQ 是什么? 我想这是一个很大的数字。
    另一个问题:如果可以订购、具有访问您的 store API (如我的公司)权限的客户是否可以在那里为这些器件下订单?

    这些器件已经生产了这么多年、现在德州仪器的性能从未如此出色。 这超出了我的想象。
    并且超出任何客户支持的标准。

    好的、回到我的问题上来:为什么"定制"器件从 TI 网站上消失了? 尤其是那些这么多年都是"目录"的器件? TI 会重新考虑其政策吗?

    第二:最接近的"目录"器件是什么?

    此致、
    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这与 TI 政策有关、最好  通过电子邮件进行交流。

    请发送电子邮件给我、我将引导我们的团队来解答您的问题。

    我的电子邮件地址; f-he@ti.com

    或者你可以给我你的地址,我们可以连接你。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为大多数情况下回答这一问题是没有保密的:

    -为什么产品页面被删除
    -为什么我们无法下载最新的数据表
    -最小起






    订量 -正在通过 TI 的商店 API 订购 -引脚对引脚或最近的目录替换 如果您公开回答此问题、该社区将会受益。 我不是唯一一个感兴趣的人。 这就是该论坛的用途。 如果出于某种原因、有一些信息无法公开共享、请在此处向我发送 PM。 谢谢! 安迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    以下是完整的历史:

    器件 在工厂的生产过程满足相对较高的故障率、 因此、工厂要求 BU 停止使用器件。

     协商后必须减少 产量、 但 我们确保该器件能继续为 现有客户提供产品。

    对于这两种情况:

    -为什么产品页面被删除
    -为什么我们无法下载最新的数据表

    对不起, 这是 由领导设计的,我对此感到遗憾。

    只要联系我们,我们 将提供您需要的所有信息。

    对于这两种情况:

    -最小起订量
    -正在通过 TI 的商店 API 订购

    现有客户没有最低起订量要求、应该可以 通过 TI 的商店 API 订购。

    替换 P2P 时、

    目前还 没有 P2P 被替代。

    此致、

    费格斯