This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:高侧开关产品推荐

Guru**** 1180580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB50-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327753/tps1hc30-q1-high-side-switch-product-recommendation

器件型号:TPS1HC30-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HB50-Q1

您好!

客户希望获得将产品应用于 DSS (部署侧 步骤)的建议。

客户使用电流低于5A、但需要在电流高于5A 时将其关闭。

请推荐它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高侧开关在此非常适合、而我们的高侧开关具有可调电流限制、因此非常适合此类应用。

    您能提供在这里的负载上到底驱动什么吗? 稳态负载电流是多少、是否有任何明显的电感/电容?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    负载是 LED、客户只需绕过所驱动 LED 的电源电压即可。

    尚未确定标称电流。

    如果产生5A 或更高的电流、只需将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS1HB50-Q1在这里会是一个合适的选择、具体取决于标称负载电流。