您好
我们在具有3种电池放电可能场景的应用中使用 BQ40Z50
1:如果电池存放很长一段时间(周)、电池放电可能非常缓慢、DSG FET 关断 NR = 0
2: 如果长时间空闲、电池组可以缓慢放电。 (小时) DSG FET 导通。
3:在高负载(几分钟) DSG FET 导通的情况下、当处于活动状态时、电池组可以快速放电。
理想情况下、我们不希望在任何模式下电池单元的放电都低于3伏。
当器件在高负载下处于工作模式时、3V CUV 阈值会导致出现问题、因为电压可能会在一段时间内下降到远低于该阈值、但当负载停止时、电压会反弹。
读取 TRM 似乎是在保持活动模式的同时终止放电的唯一方法是 CUV 或 CUVC 吗?
我希望获得一些有关如何设置阈值的建议、以便它们适用于场景2和3。
我还想了解在情况1中、当 DSG FET 已关断时尽可能减少进一步放电的理想方法。
此致
伊恩