This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:LED 驱动器要求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328150/tps922053-led-driver-requirements

器件型号:TPS922053

您好

面板结构为8并联、LEDA 具有6~35V 输入、TPS922053的 LED 结构串联。

此 TPS922053能否用于 Panle 架构?

 e2e.ti.com/.../7380.AT_2D00_T035QHI_2D00_28-sepc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您是指输入电压= 6V - 35V、输出电压= 2.7V - 3.3V、输出电流= 160mA?

    如果是、则可以在此类应用条件下使用 TPS922053。  

    此致、

    周老师