请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我正在研发一款采用 BQ27Z746电量监测计进行电池管理的产品、并且我们已选择通过执行相应的 FlashStream 文件、将电量监测计加载至黄金映像(通过 BQStudio 创建)的生产序列。
我想知道 这些 FlashStream 文件中指定的时序(针对等待"X"命令)。 这些最短等待时间(即表示等待时间越长就越好)、还是它们精确的顺序要求(等待的时间长于或短于文件中指定的时间可能导致刷写序列出现问题)。
这一点很重要、因为它会影响我们的器件是否能够在此过程中同时处理其他操作。 欢迎提供关于通过 FlashStream Over I2C 编程这些测量仪表的任何及所有建议和建议!
谢谢大家。