This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:能否合并 LM26420的两个输出?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420, TPS62442, TPS62865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327639/lm26420-can-i-combine-two-output-of-lm26420

器件型号:LM26420
主题中讨论的其他器件: TPS62442TPS62865

尊敬的团队:  

1.如标题所述、对于高达4A 的大电流、能否组合2路输出?  

目前客户的系统使用 LM26420 3分系统。 但在3.3V 情况下、它们需要高达4A 的电流。 因此、他们需要同一器件来提供3.3V 电压。  

这一概念可用吗?

2. TPS62442怎么样?  

此器件是否可将2路输出组合成4A 电流输出?   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM26420和 TPS62442的控制环路不支持组合输出电源轨。 您需要选择 TPS62865等4A 器件。

    此致、

    瓦伦