This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:TPS23881布局指南

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326629/tps23881evm-008-tps23881-layout-guide

器件型号:TPS23881EVM-008

大家好、

 我有几个布局相关的问题、想问您。

如下图所示、红线是初级侧和次级侧的切割线。 如果我们设计这条3毫米的线是可行的、或者您还有其他更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    您能否详细说明一下您具体指的是哪条线? 二次侧与一次侧之间的隔离层是什么? 其他信号线吗?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以为隔离高压侧(54V)和低压侧的切割线设计3mm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    对于到低侧电压的54V 隔离、3mm 应该足够边界:

    此致、

    布兰登