This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:SN6507的替代产品?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2, SN6507, UCC25800-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327332/ucc25800-q1-alternative-to-sn6507

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507UCC25800、UCC2808A-2

大家好、

客户正在寻找 SN6507的替代产品、以满足以下要求

VIN = 20V
输出电压= 120V
I = 150mA

 UCC25800-Q1在这里可以正常工作吗?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC25800在20V 输入电压下的输出功率约为5W。  

    在您的情况下、Vout x i = 120V x 150mA = 18W、如果在您的情况下为真、则 UCC25800无法输出如此大的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我们在这里有什么合适的解决方案吗?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为可以考虑使用 UCC2808A-2、并将其用于推挽的开环配置。