This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:没有 SR UCC28950是否可以工作?

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325825/ucc28950-can-ucc28950-work-without-sr

器件型号:UCC28950

大家好、

我的客户正在开发 PSFB 电源、他们打算不使用 SR 来节省更多成本。 产品没有高效率请求。

UCC28950似乎是一个不错的选择、我想确认该器件是否支持二极管整流器? 或者、我们是否有任何其他没有 SR 的器件?

此致。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950可以在没有 SR 的情况下工作。

    以下链接可为您提供600 W UCC28950评估模块用户指南。  有一张效率图显示了使用 UCC28950进行设计时的预期结果。   https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    您可以在设计中选择损耗更小的元件、从而实现高效率。  以下链接将带您进入应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的移相全桥的分步设计。  您可以使用它根据您的效率要求选择组件。   

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的确认。

    如果客户希望消除 SR、需要哪些具体修改? 我注意到、我们有以下两种方法可以做到这一点:

    1.直接保持 OUTE/F 常闭。 然后将 SR FET 替换为二极管。

    2.设置高 SR 轻负载关断阈值以关闭 OUT/F 输出并保持 OUT/F 引脚 NC。

     此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当不使用 SR 时、我通常在 OUT E 和 F 与 IC 接地之间放置一个10k Ω 电阻。  这只 对噪声有所帮助。  但是、一些设计人员已将其与开路引脚配合使用。

    2. 如果不使用 SR,则设置 DCM 阈值并不重要。  如果需要、您可以将该引脚接地。

    此致、