This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:Excel 对计算器的误解

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326252/bq25756-misunderstanding-of-calculator-excel

器件型号:BQ25756

大家好、 我正在尝试根据 BQ25756为我的设计选择电感器、但有一个磁场我不明白它是如何工作的。

为什么最小电感值随"所选电感器饱和电流"而变化? 此外、饱和电流的值越高、最小电感越低、最高可降至2、2uH (这是最小建议值)。 为什么选择一个更稳健的电感器还要更糟糕呢?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新问题:是否可以使 IC 永久保持涓流充电状态? 在我们的系统中、我们只需要将电池保持在其最大充电状态。 200 mA 电流应该足够大、但我无法配置它(至少 Excel 计算器不喜欢它)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    它来自电流纹波的计算。 随着电感减小、电流纹波会增加。 因此、随着所选电感器饱和电流的增加、您可以使用的电感值也会下降。

    选择更高的饱和电流并不是更糟的选择。 您只会获得更多可供使用的电感值选项。

    使用 BQ25756可以使电池始终保持充电状态。 您需要设置 EN_TERM=0。

    如果您有其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的说明。 在我对设计进行测试后、我会告诉您相关信息。

    谢谢。