This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:100kHz 和1MHz 的 PMBus 时序要求

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326527/ucd3138-pmbus-timing-requirement-for-100khz-and-1mhz

器件型号:UCD3138

团队成员

如下面的所示、对于400kHz、数据保持时间要求为0ns、 对于100k 和1MHz、时间要求如何? 0ns 合适吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    当前 SMBus 和 I2C 标准将数据保持时间(HD:DAT)指定为0ns。 此设置也适用于所有速度、包括100kHz 和1MHz。 请参阅 SMBus 规范表 v3.2的第85页(http://smbus.org/specs/)。 PMBus 遵循与 SMBus 相同的规格。

    此致、

    乔纳森·王