This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:能##39;无法选择所需的充电电流

Guru**** 2515055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324205/bq25731-can-t-select-the-charging-current-i-want

器件型号:BQ25731

您好、我~使用 bq25731来为3节电池组充电、但充电电流无法高于5 μ A 185mA。  
我尝试了更改充电电流寄存器、但寄存器从未更改、它保持在默认值、我尝试了停用看门狗、但到目前为止没成功。
我正在通过 USB Type-C 端口充电、因此可以获取1A 电流、但无论如何都无法以该速度充电。
我要将 BQ25731与 PIC 18F47J53连接、

有人能帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    在以下几种情况下、充电电流无法增加。

    1.如果输出功率需求大于输入功率. 充电电压是多少、适配器的输入功率是多少?

    2.如果电池电压非常低,则充电电流会受到限制,作为电池短路保护的一种措施。 您的电池电压是多少?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于3芯串联电池、充电电压设为12.6V。 充电器的输入功率? 我尝试了 PC 端口和专用的 USB-C 充电器,它没有改变任何。

    2、我测试的是部分空电池(11.5V ),几乎空电池(11V ),几乎满电池(12V ),和大量的中间,它没有任何变化。

    我必须补充一点、我实现了1安培充电1次、但我无法再获得它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    发生该问题时、您能否共享充电器的原理图和寄存器映射(所有寄存器的值)?  

    您尝试过的适配器额定值是多少?

    几乎为空的电池应该接近于零伏。 在您的机箱中、几乎空电的电池是11V 的电压是多少?  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是 BQ25371的原理图、
    我将很快共享寄存器映射、

    我在 USB-C PC 端口尝试过、该最大功率应为7.5W (5V-1.5A)、以及5V-3A USB-C 专用充电器、

    是的、不、我认为锂聚合物电池组的电压不应该达到0V、但您说得对、它不是几乎为空的。 电压为10V (每节电池3.33V)时、它几乎是空的、因为电池制造商声明每节电池不应低于3.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以下是在 PC 端口上充电时寄存器的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    根据充电状态寄存器0x21/20、寄存器映射未显示任何故障。 只是为了澄清一下、这是在连接了电池且您尝试增大充电电流时的寄存器映射吗? 或者、该寄存器是否是刚刚在没有电池的情况下加电而未充电时的寄存器映射?

    原理图没有任何错误。 所以我仍然认为您的适配器限制了充电电流。 使用 PC 上的 USB-C、输入功率7.5W、但您要尝试消耗的功率为12V x 1A = 12W。 在这种情况下、即使您在寄存器中将其设置为1A、充电电流也将低于1A。  我可以从评估板上的笔记本电脑 USB 端口获得大约600mA 的充电电流。 这是由于 USB 电缆上存在电阻压降。 当充电器尝试从适配器汲取更多电流时、适配器电缆上的电阻压降将导致充电器的电压下降、充电器将进入 VINDPM 状态、充电电流将降低。  然而、使用5V-3A 专用适配器时、充电电流可达到1A。 但如果适配器电缆电阻较高、它也可能无法提供1A 的充电电流。 在这两种情况下、充电状态寄存器将显示 VINDPM 处于活动状态。 但您的寄存器映射未显示这一点。 因此、我怀疑在问题处理期间可能未捕获您的寄存器映射。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、当我的电脑上有一个电池在充电时被认为是这样。

    我同意、在我的计算机上我无法获得12V 的1A、但我应该仍然能够在12V 的条件下实现500mA、但我无法实现。  

    问题是、我似乎无法更改此寄存器上的任何内容、该值只是从不更改、但我可以更改其他寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未尝试降低0x02充电寄存器上的值、但我似乎无法更改2个充电寄存器(0x02和0x03)中的任何一个值、充电电流绝不会高于180mA、当它处于180 mA 时、我不能降低它。

    但它至少会在电池即将充电结束时自动下降、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、我真的不知道怎么做、但我终于设法更改了充电电流、此时我从我的计算机中取出了680mA /12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    很高兴听到您可以从端口获得更多电流。 有时、USB-C 端口的行为与典型电源不同。 由于其功能有限、它可能会限制浪涌电流并停止充电器。  

    此致、