This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:关于 OCD1 - OCD2故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325482/bq77915-about-the-ocd1---ocd2-faults

器件型号:BQ77915

大家好、

我将 BQ77915 08用于4S2P 锂离子电池...  我将测试错误条件。   

为了提供保护、我根据50mR 电阻设置了电流限值。  

符合数据表;  

OCD1 = 70mV/50MR = 1.4A

OCD2 = 140mV/50MR = 2.8A

SCD = 300mV/50MR = 6A

OCC = 50mV/50MR = 1.2A

我在做 OCD 测试时发现了一些东西。

通常、我的电流限值是1.4A。  在本例中,我希望它输入 OCD1错误并 不断关闭 DSG。 它为什么不能完全关闭?   您可以在下面的示波器图像中看到 DSG 和 CHG 引脚信号。

我将负载设置为2.9A 以测试 OCD2 故障。  就像让 OCD1维持一段时间一样、DSG 会持续开启和关闭。 唯一的区别是 DSG 在这里完全关断、但再次导通。

总之、 BQ7791508为什么不能完全关断 DSG MOSFET?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来器件在触发后立即从故障中恢复。

    器件会查看 LD 引脚电压以确定 PACK 端子之间是否存在负载。 当器件触发故障时、它将在引脚上启用弱下拉至 VSS。 如果 PACK 端子之间存在负载且 FET 关断、则 LD 将通过连接的负载上拉至 PACK+以及 PACK-。

    当负载移除时、PACK-保持悬空、并通过 LD 上的内部下拉电阻缓慢拉至 VSS。 一旦 LD 引脚电压低于~1.3V、器件就会假定不再存在负载并将恢复 OCD/SCD 保护。

    我建议在测试期间检查 LD 引脚电压、以查看是否会发生这种情况。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的回答。  您是对的、它正尝试由于 LD 引脚而恢复。

    如果我在设计中将 LD 引脚上拉至高电平、这是个问题吗?

    在我的设计中、我在高侧使用 DSG 和 CHG MOSFET。 我用470k 的电阻将 LD 引脚直接连接到 GND。 因此、在出错的情况下、LD 引脚 由于接地而显示为0伏特。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不是为高侧 FET 设计的、因此使用它们的结果在这里很明显。 负载检测将始终认为没有负载。 OCD1、OCD2和 SCD 将立即恢复、如果 LD 保持连接到 GND、OCC 将永远不会恢复。

    您可能需要实现一个电路、该电路可以在连接负载时将 LD 拉至高电平、并在负载断开时让它拉至低电平、以使电流保护正常工作。

    此致、

    马克斯·韦博肯