This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:请帮助我选择最佳备选器件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326380/tlv757p-please-help-me-check-the-best-alternative

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TLV759P

TI 人很好

我的客户选择 竞争对手的 LDO JWH7821DFNA#TR 为我们的 AM6234ATCGHAALW ( TI MPU )加电:

JWH7821DFNA#TR  规格为  

输入电压范围::2.2V 至5.5V
输出电压范围::0.8V 至5V
低导通压降:1A 时最大值为:200mV
高电源抑制比
1kHz 时为-78dB
100kHz 时为-42dB
在1MHz 处为-30dB
全温度、满载和全输入电压范围条件下的输出电压精度为±3%
输出噪声35.6uVRMS (100Hz - 100kHz)
4.7μF 输出电容器可以稳定地工作、
过热保护和过流保护
采用 DFN3x3-8封装

目前、我们希望客户重新选择具有有源放电和快速负载瞬态响应功能的 TI LDO。

我找到了 TLV757P。 您能帮助我确认这一个是否最合适?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TLV757P 将是固定输出的良好选择、而 TLV759P 将是规范和有源放电的可调输出替代产品。  

    我唯一无法确认的部分是瞬态响应、因为我找不到竞争对手的数据表进行比较。 您能否分享来自竞争对手的瞬态响应图?

    此致、

    安德烈斯