This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:TPS3899是否支持20s/50s 延时时间?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325788/tps3899-can-tps3899-support-20s-50s-delay-time

器件型号:TPS3899
主题中讨论的其他器件: TPS3851

迪亚尔斯、

我的客户在寻求20s 和50s 延时看门狗、我想推荐 TPS3899以实现最低的成本、但根据数据表、使用10uF 电容器时、最长延迟时间为6.2S、但根据工作模型和计算表达:  TD = 654666 x CCTR_EXT + 80µs、 我想知道我们是否可以使用30uF 来获得20s 延迟时间?

还是 TPS3851应该是适用于该应用的经过优化的解决方案?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我会通过邮件回复您。  

    此致

    Trailokya