This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:是否可以使 PD 控制器对相关充电器中的其他寄存器进行编程?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325597/tps25750-is-it-possible-to-get-the-pd-controller-to-program-other-registers-in-an-associated-charger

器件型号:TPS25750

使用 TPS25750 -是否可以指定充电器中除 GUI 中可配置的4个寄存器之外的其他寄存器、以便 PD 控制器在启动时将值编程到其中?

这不会使用主机 uC 中的 I2Cw/I2Cr 命令。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、目前无法更新 GUI 中显示的内容以外的任何其他寄存器。

    I2Cw/I2Cr 为应用的任何定制要求提供了额外的灵活性。